Éclairage intelligent
Une idée lumineuse, c'est pratique
Vous voulez un système smart home chez vous, mais ne savez pas par où commencer ? Pas de problème ! Avec ce kit d'éclairage intelligent, vous disposez de tous les produits nécessaires pour rendre intelligents les luminaires de votre maison. Améliorez votre habitation sans avoir à faire de gros travaux.
Le kit de démarrage comporte les produits suivants :
Faire le premier pas vers une smart home n'a jamais été aussi facile.
Avec ces kits d'éclairage intelligent, vous commandez votre éclairage chez vous et à distance. Vous pouvez également modifier l'ambiance dans la maison en y tamisant les lumières. Il existe un kit de démarrage et un kit d’extension.
Le kit de démarrage comporte les produits suivants :
- une passerelle mobile Valena Next with Netatmo,
- un interrupteur/variateur sans fil Valena Next with Netatmo,
- une lampe dimmable Smart+ Classic de Ledvance,
- des accessoires d’installation.
Dans le kit, vous pouvez choisir entre une lampe dimmable Classic et une lampe Dimmable Vintage.
Qu'est-ce que Zigbee ?
Les produits communiquent entre eux en utilisant la technologie Zigbee 3.0..
Zigbee est un protocole de communication, tout comme WiFi et Bluetooth, qui permet aux appareils intelligents de communiquer entre eux. Les appareils intelligents fonctionnant avec Zigbee ne sont pas seulement en contact avec un hub ou un routeur, mais aussi entre eux. Dès qu'un produit est défectueux, les autres produits continuent toujours à communiquer entre eux. C’est pourquoi, vous ne devez jamais craindre de ne pas pouvoir allumer ou éteindre la lumière en cas de perte de la connexion Internet. En outre, Zigbee consomme très peu d'énergie et offre également de nombreuses possibilités d’extension.
Utilisez vos produits connectés comme vous le désirez
Vous pilotez votre éclairage aisément et comme cela vous convient :
- Via l’interrupteur sans fil
- Via le smartphone et l’app Home + Control
- Via un assistant vocal

Le kit de démarrage comporte les éléments suivants :
Passerelle mobile Valena Next with Netatmo
Grâce à la passerelle mobile connectée à Internet via WiFi, je peux commander les interrupteurs sans fil Valena Next with Netatmo et les lampes Smart+, et ce de chez moi ou à distance avec mon smartphone ou un assistant vocal. Cette passerelle sert de hub smart home pour tous les interrupteurs connectés.
Interrupteur sans fil Valena Next with Netatmo
Grâce à l’interrupteur/variateur 2 directions sans fil Valena Next with Netatmo, je peux rajouter un interrupteur, plus précisément un interrupteur 2 directions, sans devoir tirer le moindre câble. Je le colle tout simplement sur le mur là où je le désire. Je peux également faire varier l'intensité de ma lumière avec l'interrupteur ou via l'application.
Lampe led dimmable Smart+ Classic de LEDVANCE
Je remplace mon ancienne ampoule incandescente par cette lampe LED intelligente dotée de la technologie Zigbee. Via un interrupteur Legrand et l'app Home + Control, je peux commander la lampe et en faire varier l'intensité pour créer l’ambiance adéquate dans chaque pièce de ma maison.
Vous voulez en savoir plus sur la lampe Smart+ ? Cliquez ici.
Montage
Il n’est pas nécessaire d'être un bricoleur chevronné pour installer ce système smart home. Améliorez votre maison en six étapes.
Étape 1 : je connecte la passerelle mobile à mon routeur WiFi
Branchez la passerelle sur une prise de courant existante, téléchargez l'application Home + Control et suivez les instructions dans l'application.
Home + Control est disponible gratuitement dans App Store et Google Play
Étape 2 : je remplace mon ancienne lampe
par une lampe Smart+ LED de LEDVANCE. Je dévisse l’ampoule existante de son soquet et j'y insère la nouvelle ampoule LED. Lorsque la lumière s'allume, votre éclairage est devenu aussi intelligent que vous.
Étape 3 : je remplace mon ancien interrupteur par un interrupteur sans fil
Pour associer le nouvel interrupteur à la passerelle, rapprochez l'interrupteur de la passerelle, appuyez au centre de l'interrupteur jusqu'à ce que le voyant rouge devienne vert.
Il y a deux façons d’installer l’interrupteur sans fil :
Option 1 : laissez l'ancien interrupteur dans le mur en position d’allumage et utilisez les stickers adéquats pour indiquer clairement que cet interrupteur ne doit plus être utilisé. Vous collez ensuite l'interrupteur sans fil sur le mur à l'endroit désiré. A partir de ce moment, vous commandez l’éclairage avec cet interrupteur sans fil. Remplacer un interrupteur n'a jamais été aussi simple.
Option 2 : remplacez l'ancien interrupteur par l'interrupteur sans fil. Avant de commencer, coupez le courant et vérifiez que l’interrupteur n'est plus sous tension. Démontez ensuite l'ancien interrupteur de sa boîte d'encastrement. Connectez les fils aux bornes selon le schéma fourni. Repoussez les fils et bornes dans la boîte d'encastrement et vissez la commande sans fil sur la boîte d'encastrement. Pour terminer, clipsez la plaque de finition. Votre interrupteur intelligent est installé.
Étape 4 : je pilote ma maison intelligente via l’app Home + Control
Je télécharge l’app Home + Control : la passerelle se connecte à mon réseau WiFi et établit la communication entre mon smartphone et mes interrupteurs connectés.
Je peux alors personnaliser mon installation comme je l'entends. S'il existe déjà des commandes de scénarios dans la maison, je peux les personnaliser par après. Allumez et éteignez les lumières en appuyant sur la touche.
Je pilote également ma maison à distance via mon smartphone et en toute sécurité. Pièce par pièce, je peux facilement commander mes éclairages, appareils et volets roulants. De plus, je peux afficher ma consommation et être alerté en cas d'anomalie.
Étape 5 : j’étends mon installation avec un kit d’extension
Le kit d'extension vous permet d'ajouter facilement un deuxième point d'éclairage intelligent à l'écosystème intelligent existant.
Le kit d'extension se compose des éléments suivants :
- deux interrupteurs sans fil Valena Next with Netatmo,
- une lampe dimmable Ledvance Smart+ Classic,
- des accessoires d’installation.
Dans le kit, vous pouvez choisir entre une lampe dimmable Classic et une lampe Dimmable Vintage.
L’installation du kit d’extension comporte à partir de l’étape2 les mêmes étapes que celles décrites précédemment.
L’appareillage connecté Valena Next with Netatmo
En un rien de temps, Valena Next with Netatmo transforme votre maison traditionnelle en maison intelligente. Outre les interrupteurs 2 directions sans fil, la gamme propose également d'autres types de commandes telles que les commandes sans fil de scénarios lever/coucher et arrivée/départ, les interrupteurs de volets roulants filaires et sans fil et les prises intelligentes. Vous souhaitez pouvoir gérer votre maison à l'aide d'une seule app ? C'est possible !
Les lampes led Smart+ de LEDVANCE
LEDVANCE est l'un des leaders mondiaux de l'éclairage général et propose une large gamme d'éclairages LED, de produits smart home et de sources lumineuses traditionnelles. LEDVANCE commercialise, entre autres, des lampes équipées de la technologie WiFi et Zigbee. Toutes les lampes équipées de la technologie Zigbee sont compatibles avec la passerelle mobile Valena Next with Netatmo.
Les solutions smart home Netatmo
Netatmo propose des produits smart home accessibles, allant de caméras de sécurité à des thermostats, et de détecteurs de fumée à des capteurs de qualité de l'air intérieur. Netatmo a tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre maison plus sûre.
Tous les produits Netatmo peuvent être connectés à la passerelle mobile de Valena Next with Netatmo.